This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:在输入电压为5V、输出电压为3.3V 时、Webench 不工作

Guru**** 2595360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056726/tps54228-webench-does-not-work-at-vin-5v-vout-3-3v

器件型号:TPS54228

各位专家:

我的客户希望在以下条件下估算效率、但 Webench 显示如下。

输入电压;5V

输出电压:3.3V

输出电流:1.1A

TA = 85°C

我们需要估算效率。 问题是什么?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Uchikoshi

    请参阅以下信息。 建议的最大工作占空比为65%、因此您可能无法通过 Webench 获得该设计。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的确认。 最短导通时间不在规格上、但现在我找到了这句话。

    此致、

    Uchikoshi