This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:当 VIN 超过最大值(60V)时会发生什么情况?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056574/tps1663-what-will-happened-when-the-vin-exceed-maximum-value-60v

器件型号:TPS1663

请参阅数据表、最大输入电压为60V、 当输入电压超过最大值(60V)时、TPS16630会发生什么情况? 切断或 接通?Ω

如果负载电路的最大电压输入为12V、且 TPS16630设置为负载和 VIN 之间、则负责保护、当 VIN 升至80V 并保持此电平时、负载将被损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的支持!

    您必须在建议的工作电压范围内使用器件、以确保器件正常工作。 一旦达到该电压电平、器件将承受应力、从而导致电气过载故障。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当发生电气过载时、会发生什么情况? 负载是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1663将损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,当 TPS1663损坏时,TPS1663内的 MOSFET 打开或关闭(VIN 连接或断开到负载)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 FET 将短路、 并可能由于过大的功率应力而最终打开。