This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:设计审查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056209/lm5146-design-review

器件型号:LM5146

大家好、

我们为以下电源应用选择了 LM5146器件。

50V 至12V 转换器

50V 至28V 转换器

随函附上原理图供您参考。

请查看此文档并提供您宝贵的 comments.e2e.ti.com/.../12V_2D00_and_2D00_28V.pdf

注意:原理图 pdf 中提到了输入和输出详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sarumathi。

    请为这两种设计发送完整的 LM5146快速入门计算器文件、以便我们轻松查看补偿、组件功率损耗等

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关原理图的一些注释:

    1. 将60V 或80V FET 用于高侧位置(无需在10A 设计中并联100V FET)。
    2. 效率尺寸折衷的最佳选择是300-400kHz。
    3. 卸下 LO 上的部件--不需要。
    4. 添加 BOOT 电阻器(例如2.2Ω Ω)以控制高侧导通速度(如果需要用于 EMI)。
    5. SW 到 PGOOD、VCC 等处的连接错误
    6. RC 缓冲器穿过低侧 FET、例如2.2Ω Ω 和220pF。 如果布局正确、则不需要-请参阅应用手册 SNVA803。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速响应。

    请查找两种设计的计算器。

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-50Vin-28Vout-10A-500kHz.xlsme2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-50Vin-12Vout-13A-400kHz.xlsm

    注意:我们从 webench 复制了设计。

    在此、我还随附了该设计。

    e2e.ti.com/.../WBDesign18_5F00_28V.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign17_5F00_12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    快速启动文件看起来不错。 只需确保输入 Cout 的降额值、因为这会影响补偿。 此外、12V/13A 设计的电流限制很严格-它应设置为满负载的~150%、以便为瞬变、Rdson 变化等留出裕度

    请注意、LM5146中有一个 SYNCOUT 信号、可馈送到第二个稳压器的 SYNCIN 以实现同步。 相移180度、因此可消除输入纹波。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim 为您提供了宝贵的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您在 e2e 上提交。