This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:关于使用辅助电源的 UCC28600 VDD 电源

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050443/ucc28600-regarding-ucc28600-vdd-supply-using-auxilary

器件型号:UCC28600

您好!

这是来自印度的 Pankaj、我们为三相仪表反激式电源设计了一个电源、我们遇到了来自辅助设备的 IC Vdd 问题、因为它在启动后仍保持18.6V、 我们尝试了多次迭代、但无法在 IC VDD 上获得12VDC、因为当我们调整 RCS 值和 RPL 值时、它将达到12VDC、但在 CE 测试中失败、 因此、我们需要将 RCS 值保持在1.3E、并需要调整 RPL 值、请建议如何从具有较低 RCS 值的辅助设备获得 VDD 时的12VDC:设计输出为 4.2VDC@0.2A 、10VDC@ 0.0.5A、输入范围为120VAC 至340VAC 三相。

此致、

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pankaj:

    快乐 的迪瓦里!  感谢您的提问、  

    启动后 VDD 为18.6V 时、我是否可以知道输入和输出负载条件?

    UCC28600的最大 VDD 为32V、建议运行最大值为21V。  因此、如果工作电压为18.6V、应该可以。 如果您想将 VDD 保持在12V、请告诉我是否有任何特殊原因。  

    基本上、在启动过程之后、VDD 电压由变压器辅助电源供电、这反映了初级侧和次级侧电压。 那么、您是否会检查并共享 VNB 和 VCVDD 的波形?  

    如果 VNB 正电平等于或高于 VCVDD、您可以减少辅助扫频的匝数。  

    如果 VNB 正电平小于 VCVDD、则额外的能量来自可能通过主开关的电压尖峰。 为了优化缓冲器、向 VDD 路径添加串联的磁珠磁芯或添加由齐纳二极管和 BJT 形成的稳压器可能会对这种现象有所帮助。  

    当您减少 RCS 或 RPL 调整时、这也意味着您将能量限制为辅助扫频、因此 VDD 电压会降低。 但是、它还会影响输出额定功率、因此仍需要通过变压器设计或使用稳压器来解决这种现象。  

    此致、  

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Wesley、

    我的输出负载条件为输出1 - 4.2VDC @ 50mA、输出2 - 10.3VDC @ 5mA、这是设计的标称负载、根据数据表输入 VDD - 21V 中的建议、我们需要更高侧的裕度、因为在高温下运行、 VDD 引脚上有18V 齐纳二极管、用于连接启动电压 VDD 和 VNB 波形。 请检查并分享您对此的看法。

    此致、

    Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pankaj:

    我无法读取红色区域中的电压。 请检查其级别。 如果电平低于18.6V、这会显示在另一个波形中。 VDD 由 VAUX 尖峰进行充电、正如我之前提到的。 因此、您可能需要降低可能来自初级侧 MOSFET 或漏电感的尖峰。  

    如果红色区域的电压闭合至18.6V、请减少辅助扫频的匝数。 减少这种现象将会有所帮助。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    希望你们做得好、很抱歉对于上述讨论的直列式延迟响应我们减少了变压器辅助匝数、尝试了各种迭代并完成了 IC 负载调节、我们观察到这个 IC UCC28600DR、 电源 VDD 在我们设计计算的较高负载大约70-90%上正常工作、 当输出上有较低负载时、VDD 跳至18.3V。

    因此、请检查该 IC 是否存在任何特定于负载的最低要求、因为当 IC 处于较低负载时、它始终在突发迟滞模式下工作。

    当我们尝试绕过突发模式时、但它会增加开关频率、这会破坏我们的 CE 性能、因此我们需要在反馈和 CE 性能之间进行权衡。

    请尽快更新,等待您的回复。

    提前感谢。

    此致、

    Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pankaj:

    它是在轻负载条件下以突发模式运行的 IC 行为。 您可以在下面找到模式控制与 FB 电压之间的关系(在数据表的第18页上)。 没有特定于最小负载的要求。 FB 随着输出负载的变化而变化。  因此、如果您希望采用旁路突发模式、因为 VDD 为18.6V、这比您设计的轻负载输出高。 如何使用齐纳二极管来钳制 VDD? 这种方法会产生一些功率损耗、但不会影响开关频率。  

     

    此致、  

    Wesley