This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:查询与 quot 相关(&quot);表4。 TLV62658数据表中的输出电容器和电感器组合矩阵(&quot)

Guru**** 2514455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055441/tlv62568-query-related-to-table-4-matrix-of-output-capacitor-and-inductor-combinations-in-datasheet-of-tlv62658

器件型号:TLV62568

你好!

我将参考 TLV62658数据表中的"8.2.2.3输出滤波器设计"部分。

本节中提到了有关输出电容器和电感器矩阵的表4。 请参阅下图-

在上表中、我无法理解 "+"和"+"符号的含义。 此外,空白单元格的含义是什么?

请向我解释上述符号的含义。

此致、

Rohidas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    "+"标志表示这是经实验室测量验证的最推荐的组合、可提供最佳结果、而不会存在任何稳定性问题。 然后、如果需要、第二个建议是"+"。 空白部分未在实验室中完全测试、但在进行适当的工作台评估后、如果需要、可以将其用作其中一个选项。  

    例如、在屏幕截图中、2.2uH 电感器有++符号、因为这是最推荐的值。 高电感值的纹波较低、而低电感值的纹波较高、与高电感值相比、纹波较高。 这就是为什么2.2uH 有++符号、1uH 有+符号的原因。

    希望您能理解。  

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    您还有任何与此主题相关的问题吗?

    如果不是、请单击"已解决"按钮关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    我现在要关闭此主题。 如果您对此主题有任何其他疑问、请在下面进行评论、以将其打开。

    谢谢、此致、

    法赫恩