This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:峰值电感器电流限制

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052806/tps92515hv-peak-inductor-current-limitation

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: TPS92515

大家好、

我对 TPS92515HV 峰值电感器电流有疑问。

TPS92515HV 支持高达2A 的恒定平均电流、因此峰值电感器电流(ILave+⊿ILpp/2)应高于2A。

这里的问题是该峰值电感器电流的限制是什么?
受150C abso 最大结温或任何电流限制值的限制?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    这取决于应用而不是峰值电流。  TPS92515无法为所有应用提供2A 电流、请参阅数据表中的第8、1节。  限制设计中电流的因素:

    您的输入电压范围是多少、包括最大值?

    您的 Vled 范围包括最大值?

    您考虑使用哪种最大开关频率?

    TPS92515的散热效果如何?  FR4、金属核、具有多个接地和散热过孔的多层 FR4?

    电路板的最高环境温度是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    以下是 TPS92515HV 的要求。

    1:您的输入电压范围包括最大值?

    →38V-42V

    2:您的 VLED 范围最大值是多少?

    →15V

    #3:您考虑使用的最大开关频率是多少?

    →330kHz

    4:TPS92515的散热效果如何?  FR4、金属核、具有多个接地和散热过孔的多层 FR4?

    →FR4_6层、TPS92515HV 上无散热器、散热过孔、TPS92515HV 散热焊盘下方。

    #5:电路板的最高环境温度是多少?

    →℃μ A

    e2e.ti.com/.../TPS92515HV_5F00_timing.zip

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将需要一些时间。  我很快会回来的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉耽误你的时间:

    因此、您询问的是2A、但图中显示了 PWM 导通时间期间的2.7A 平均电流和3A 峰值电流。  这在 PWM 占空比、3.9%、输入电压和 LED 电压下仍应正常工作:

    输入电压 42. 38V - 42V
    VLED 15.  
    fsw 330000 Hz  
    IPEAK 3. A  
    国际志愿工作协会 2.7. A  
    DIDT 0.6. Apkpk  
    输出电流 1  
    VCS 0.2486  
    RCS 0.082866667 电阻  
    COFF 4.7E-10. F  
    占空比 0.357142857    
    TOFF 1.94805E-06  
    1.08225E-06  
    指示 4.87013E-05 Hz 选择47 μ H
    很好 60075.6468 电阻 选择57.6千欧
    拼写错误 0.038461538    
    等效 0.529513565 Aequiv 等效直流电流

    我选择略低的 ROFF、因为标准电感器值略低于计算值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin、

    我关闭此主题、如果我有其他问题、我发布另一个问题。

    此致、

    Kai