This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302纹波

Guru**** 2525060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056683/tps54302-tps54302-ripple-waveform

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS56339

大家好、

我的客户测试 Vout 纹波、如下图所示。 我们发现 Vout 上存在步进纹波。

您能评论一下这种现象吗? 谢谢。

Rboot/Cboot = 30 Ω/0.1uF

电感= 10uH

COUT = 66UF  

Cin = 20uF

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    某些问题可能需要您帮助来澄清。

    如何测量输出电压纹波? 最接近的环路?

    2. SW 引脚的任何波形?

    3.测量过程中是否有负载变化?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    1.是的、客户使用最接近的环路来测量纹波。

    请参见下图。

    3.可承受1.5A 持续负载

    客户正在鉴定我们的第二个来源。 他们在 TPS56339中没有发现这种现象。 为什么有一点变化的 Vin 会明显导致 Vout 纹波变化?

    CH1:Vout_RIPPLE;Ch2:SW;Ch3:VIN;Ch4:Vout

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这可能与2项有关。

    1) TPS54302与 扩频频谱相集成以降低 EMI,频率在6%的转角频率范围内变化。  

    2) 2) VIN 电压 变化 也会对输出纹波产生影响。

    您能否帮助添加一个更大的输入电容器以稳定 VIN 电压并重试?

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我们尝试使用3x10uF 作为 Cin、并使用外部直流电源。 但我们仍然可以看到 Vout 上的步进纹波、如下图所示。  这种现象看起来不是由 VIN 引起的。

    如何改善 Vout 纹波?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能帮助分享评论吗?

    您能帮您检查 EVM 吗?

    BRS、

    年轻