This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:关于 LM5039控制问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055838/lm5039-about-lm5039-control-question

器件型号:LM5039

大家好、

能否帮助我检查栅极驱动器原理图是否正常? 客户使用照片驱动器来控制 MOS。

因为客户有一些控制问题。

当总线电压高达250V 时。 HO 和 LO PWM 信号将成为不对称波形

您能建议一些建议吗? Thx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    红线表示 HO 或 LO? 出现该问题的条件是什么(负载电流)?  可以正确调节输出电压?

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    红线是 HO、无负载。 高侧和低侧栅极 不对称导致的。 系统无法正常工作。 输出电压将崩溃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    HO 和 LO 信号波形是 IC 引脚还是栅极驱动输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否让客户同时测试斜坡、COMP、HO、LO 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    PWM 是 IC 输出。 但我认为栅极驱动器和 VCC、接地有一些问题。

    您能否帮助检查电源和接地的光耦合器门是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为栅极驱动器可能会导致此问题、您可以建议客户移除电阻器 R122B 和 R125B。 然后测试 PWM 输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在我检查之后、原理图是可以的。

    可以给我一些建议吗? 哪个问题会导致该问题? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要确保 IC 正常工作。 您可以建议客户移除电阻器 R122B 和 R125B。 然后测试 PWM 输出波形。

    其次、如果 IC 正常工作、您可以建议客户逐步检查栅极驱动电路。