This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:《TPS65262-2过流保护》

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056785/tps65262-2-over-current-protection-about-tps65262-2

器件型号:TPS65262-2

尊敬的团队:

大家好、我想问一下 TP65262-2的保护操作。

(1)。 当 TP65262-2 IC 芯片具有过流保护和短路保护时、在 HIC-CUP 模式下运行是否正确?

(2)。 当降压转换器的输出电压相对较低时、不会在过流情况下提供保护。
为什么会发生这种情况? 这是正常行为吗?
我想问一下、当输出相对较低的电压时、为什么不应用 HIC-CUP 模式保护。

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Q1:是的、IC 将在 过流保护和短路时自动切断电源。  

    Q2:根据右侧的波形、实际负载不超过6A、它会查看 OC 限制边界。  

    实际上、断续行为由 COMP 电压触发、请参阅以下说明。  

    那么、您能否探测 COMP 电压?