请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65262-2 尊敬的团队:
大家好、我想问一下 TP65262-2的保护操作。
(1)。 当 TP65262-2 IC 芯片具有过流保护和短路保护时、在 HIC-CUP 模式下运行是否正确?
(2)。 当降压转换器的输出电压相对较低时、不会在过流情况下提供保护。
为什么会发生这种情况? 这是正常行为吗?
我想问一下、当输出相对较低的电压时、为什么不应用 HIC-CUP 模式保护。

非常感谢您的回复。