This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:设置 TPSM5D1806的开关频率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056632/tpsm5d1806-setting-switching-frequency-of-tpsm5d1806

器件型号:TPSM5D1806

TPSM5D1806的数据表在表7-5中列出了四种开关频率。 Mode2电阻器设置器件的开关频率、例如、1.5MHz 时为28.7kOhm、2MHz 时为53.6kOhm。

是否 仅允许0.5MHz、1.0MHz、1.5MHz 和2.0MHz 的离散值? 或者、能否使用34.8kOhm 电阻器在1.5MHz 和2.0MHz 之间设置频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     加电期间会锁存4个引脚捆绑设置。    将外部时钟连接 到同步引脚可在内部设置开关频率的+/-20%范围内使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 但我不想进行外部时钟同步。