This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900输出压降

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056399/tps63900-tps63900-output-voltage-drop

器件型号:TPS63900

您好!

我们使用 TPS63900为蓝牙供电、SCH 和测试波形如下所示、我们发现 P3V8每1秒下降一次、输出电流约为5mA。 当蓝牙 wok 处于睡眠模式时、电流消耗将为10uA。

 移除 L10后、P3V8不会下降。  你有什么建议吗? 谢谢。

此致、

LiBO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LiBO、您好!

    我认为您需要检查输出的峰值电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的快速响应、峰值电流仅约为10mA。 而 LDO 的 VMCU_3V3仍有压降。 当我移除 L10并为 C56提供外部3.6V 电压时、VMCU_3V3上没有压降。  

    我尝试使用外部电源为 TPS63900的 VIN 提供3.6V@2A 电流、并安装 L10、P3V8和 VMCU_3V3也出现压降。

    此致、

    LiBO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Libo、

    不用客气。

    输入中是否存在任何压降?   您能否帮助捕获更详细的波形、包括 VIN Vout 节点 LX1/LX2?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    VIN 看起来仍然有压降、但 VIN 仅连接一个10uF 电容器、为什么它有压降? 我尝试使用不同的电源为 VIN 提供3.6V 电压、它们是相同的。

    输入电压-->

    VIN

    输出电压-->

    LX1-->

    LX2-->

    此致、

    LiBO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LiBO、您好!  

    根据您随附的波形、我认为 Vout 下降是由 UVLO 触发的。

    您的电源和电路板之间是否有长电缆? 或者您的输入电容器是否失效?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、我在测试时使用了一根长电缆(30cm)来连接电源和电路板。 您是否认为电源线的长度应该合适? 还是应该增大输入电容?

    此致、

    LiBO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、我在测试时使用了一根长电缆(30cm)来连接电源和电路板。 您是否认为电源线的长度应该合适? 还是应该增大输入电容?

    此致、

    LiBO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、我在测试时使用了一根长电缆(30cm)来连接电源和电路板。 您是否认为电源线的长度应该合适? 还是应该增大输入电容?

    此致、

    LiBO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Libo、

    实际上、我 认为质量良好的30cm 电缆不会导致 UVLO 触发。 您能不能帮助测量电缆的直流电阻。  

    以下是一些建议:

    • 使您的电缆尽可能短
    • 是的、增大输入电容会有所帮助、但我认为您应该指出所发生的情况。 正如您之前的描述、峰值电流应小于10mA。 如果是缝合、我认为10uF 的输入电容就足够了。
    • 更换新电池并重新执行测试。

    此致

    TAO