This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421:能否将 TPS3422替换为 TPS3421?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056722/tps3421-can-i-replace-tps3422-to-tps3421

器件型号:TPS3421
主题中讨论的其他器件:TPS3422

您好、TI 专家、

我的客户以前是大规模生产的客户、但由于交付问题、他们无法获得 TPS3422。

我找到了 TPS3421、也发现它可以从 TPS3422替换、因为如果 PB1和 PB2都为低电平、RESET 引脚将置为低电平。

我可以从 TPS3422替换为 TPS3421吗? 请确认。

我还有关于 TPS3421ECD 和 TPS3421EGD 之间差异的问题。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

     请参阅数据表中的时序诊断、了解如何使用 TPS3421替代 TPS3422。 从理论上讲、它应该起作用、但我建议也在客户终端获取样片  

    另请参阅 C 和 G 后缀之间的时序差异