This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:12V 输出-原理图审阅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055398/tps23756-12v-output---schematic-review

器件型号:TPS23756

您好、先生、  

随附了 TPS23756的原理图设计。 是否可以帮助 我们审查 原理图?  

符号"@"表示 无连接(NC)部件。

如果您有任何疑问、请告诉我。

原理图文件

谢谢

Roger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    请使用我们 的 PoE PD 原理图审查指南。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pahl、  

    非常感谢您的帮助。

    谢谢

    Roger