This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:RBFET 电流方向

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056131/bq25898-rbfet-current-direction

器件型号:BQ25898

您好专家

请在规格页面14上找到 RBFET、谢谢。

为什么该 NMOS 的电流"从源极流向漏极"? 我通常认为它应该是"从漏极到源极"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RBFET Q1用于确保 Q1关断时电流不会从 PMID 流向 VBUS。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、

    我知道您在 Q1关断时所说的内容。

    我问"当 Q1打开时、为什么电流从 VBUS (源极)流向 PMID (漏极)?  我通常认为 NMOS 电流应 "从漏极到源极"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在降压(充电)模式下 、电流从 VBUS 流向 PMID、因为 VBUS 是输入。 在升压(OTG)模式下 、电流从 PMID 流向 VBUS (拉电流)。

    谢谢、

    宁。