This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:用于 PWM 调光的 FET 设计

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056687/tlc5941-fet-design-for-pwm-dimming

器件型号:TLC5941

大家好、我希望使用 TLC5941为5个 RGB LED 供电。 LED 用于 照亮样本、以便进行摄像头视觉查看和测量样本的颜色。 因此、通过恒定电流为其供电以实现精确的摄像头视觉和测量非常重要。 我在阅读 TI 的一些支持文档、其中指出调光要么通过模拟调光完成、要么通过 PWM 完成。 PWM 调光可通过主 FET、串联 FET 或灌入 FET 进行配置。 从文档中可以看到、摄像头视觉可能会随着主 FET 而闪烁。 请参阅下面的"常见 LED 功能和 LED 设计 Condiserations"中的表格。 TLC5941中的 FET 是否是主 FET? 我在数据表中找不到此信息。 如果是、您是否有任何与 TLC5941相似的驱动器、它们具有 SEHCTR 或分流 FET?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您提到的 FET 控制功能用于 LED 照明功能、该功能使用外部 FET 驱动流经 LED 的高电流、而驱动器用作栅极控制器。 对于模拟和 PWM 调光、您可以参阅 LED 动画部分、该部分包含以下部分。

    TLC5941在每个输出中集成了精密电流吸收器。 模拟调光或被称为点校正可控制输出峰值电流、而 PWM 调光或被称为灰度控制则可调节输出占空比。