This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024/PWM "bri x col table.xlsx

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056435/lp5024-lp5024-pwm-bri-x-col-table-xlsx

器件型号:LP5024

大家好

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916809/lp5024-12-bit-pwm

BRI x col table.xlsx 

此文件中数据的状态是否为 Log_scale_EN 位‘1’?

是"0"吗?

如果是"1"、您能向我展示"0"的表吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中岛三、您好、  

    此文件中的数据是通过 Log_scale_EN = 0定义的。 (即线性刻度)

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bing 先生

    谢谢您的回答。