This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM13604H:器件噪声很大

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM13604H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051280/tpsm13604h-very-noisy-part

器件型号:TPSM13604H

我计划使用 TPSM13604。  我有一个 EVM、在12V 电源轨的6V 输出下的工作电流与宣传的一样高于2.5A。  我组装了一个原型、并看到200mV 的输出纹波。  唯一的区别是输入具有1个100uF 陶瓷电容器、1个47uF 陶瓷电容器和1个10uF 陶瓷电容器。  输出具有1个100uF 陶瓷电容器和1个47uF 陶瓷电容器。  我还使用了一个小型100pf ss 电容器。  否则设计是相同的。  我在顶层的大型接地层上构建了原型。  我使用电子负载来评估各种负载下的性能。

1) 1) 是否需要电解电容器?

 

2) 2) 影响此大纹波电压的其他因素。

 

3) 3)输入来自工作台电源、在 EVM 设计中看起来很安静、但在我的原型中、该线路上的噪声小于700mV。  我可以采取哪些措施来缓解这种情况。  这两种设计每次都由同一电源1驱动。

其他信息

 

我在输入端增加了一个额外的100uF 铝电解电容器、在输出端增加了一个10uF 铝电解电容器。  这对噪声波形没有任何变化。

 

启动时 、输出(示波器通道4) 在40至50ms 内看起来相对干净、然后噪声开始并持续存在。

在输入端也可以看到相同的噪声(示波器通道1)。

 

 

下面详细介绍从低噪声到高噪声的转换。  

该噪声约为44KHz、远低于300kHz 的开关频率。  负载是设置为3安培的 B&K 电子负载。  我尝试将电流消耗降低到1安培、将电流消耗提高到4安培、但噪声波形没有显著变化。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这看起来转换器不稳定。

    首先尝试使用 EVM 上的输出电容器组。

    此外、请使用数据表中的表仔细检查您的组件值、尤其是 Cout 和前馈电容器。

    如果您可以向我们发送 PCB 布局的图像、我们也可以查看该图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图和 PCB 布局(如果可用)。

    对于您提供的测试测量、这是否与 TPSM13604H 电路隔离并导通?  

    TPSM13604H 电路本地或周围是否存在任何周围电路?

    您使用的是什么电源、是否有可用于验证设置的独立电源?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我们没有收到您的回复、因此我将关闭此主题、并假设它已在您的结尾得到解决;

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、
    Jimmy