This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:将 OUTH 引脚保持在高电平状态

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056698/ucc27511a-keeping-outh-pin-in-high-state

器件型号:UCC27511A

您好!

你好。 我有一位与 UCC27511A 一起工作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

UCC27511A 的 OUTH 引脚是否可以无限期保持高电平状态?

我正在驱动放电 MOSFET、我 希望只要我的控制引脚处于高电平状态、它就会打开。

我可以使用 UCC27511A 来实现它吗? IN-接地、IN+为 TTL 高电平、OUTH 和 OUTL 连接在一起。

ACC 似乎正常。 第17页的表3。 UCC27511A 的内部设计是否会导致任何其他限制

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray、

    由于这是一个低侧驱动器、可直接连接到接地基准电源、因此这是可以的。 常开仅在您谈论高侧驱动器时才是一个问题。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。

    此致、

    Don