This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ769X0样本异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053792/bq76940-bq769x0-sample-abnormality

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930

大家好、

使用 BQ769X0制成的 BMS 有时会在测试期间或在客户端上捕获到大约两串电压、然后在加电后准确收集这些电压。

对于此问题、检测外部器件正常、进入 BQ76930时电压异常。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    您能描述一下您的客户看到了什么吗? 什么是检测异常电压? BQ76930是否检测到错误的电压? 如果是、您看到的电压误差是多少?  电压值是多少?它应该是什么?

    我对设置有点困惑。 原理图也很有用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    该电路图将具有一系列高电平条件和一系列低电平条件。 测量进入采样芯片的电压是正常的。 它应该全部为3.3V、有时为更低的灯串、有时为 VC5X 相邻灯串、有时为第2个或第3个灯串。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    它们能否记录电池电压数据以便我们可以看到它? 您能否以 PDF 格式上传原理图、以便更容易阅读。 电压是否随机变化?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon