This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056679/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ7718

你好

我们基于 BQ78350-R2和 BQ76920芯片创建了 BMS。

现在在认证过程中、认证公司要求:

FMEA

UL 60730-1.  

您是否有这些芯片的文书工作、这些芯片显示了故障分析测试数据以及与通过 UL 60730-1 B 类认证相关的任何内容...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahram、

    我们没有 BQ76920的 FMEA 文档。

    我们提供 了 BQ769x0引脚等效图文档、如果您考虑进行分析、该文档可能会很有帮助。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将向认证公司支付费用、以便为我们进行故障分析。

    Luis、Pin Equivalent Doc 如何帮助? 您能帮助解释一下吗?

    您还有其他符合 FMEA 的 AFE 吗... 我们使用 LTO chem、因此它需要支持1.5至2.7V 的电池电压

    例如、我检查您的 BQ7718、它具有安全报告、但用于 LFP 化学成分。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahram、

    引脚等效图显示了引脚内部连接方式的等效图。 这可能有助于了解它们在不同条件下的行为方式、分析引脚行为可能很有用。

    我相信我们的汽车级器件确实提供了 FMEA 文档。 但这些由不同的团队处理。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon