This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:ULQ2003ADR 和 ULQ2003ADRG4之间的差动

Guru**** 2606635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056123/ulq2003a-the-differernce-between-ulq2003adr-and-ulq2003adrg4

器件型号:ULQ2003A

你(们)好

您想告诉我 ULQ2003ADR 和 ULQ2003ADRG4之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DRG4中的 G4指 的是"绿色环保"级别4:即符合 RoHS 标准、无锑、无溴(资质)。

    D 表示 SOIC/D (封装类型)

    R 表示卷带包装。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULQ2003ADR  也符合 RoHS 标准、因此 ULQ2003ADR  包括 锑 或溴?

    我检查  了 ULQ2003ADR 的材料成分,但我没有找到 Antimony 或 Bromine。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    下面的链接文档将对其进行更详细的解释;但是、它是指使用不含锑/溴的"绿色"模压混合物对组件使用 NiPdAu 涂层。

    https://www.ti.com/pdfs/logic/Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

    此致、

    Kalin Burnside