This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:复位未释放

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054971/tps386596-reset-is-not-releasing

器件型号:TPS386596

您好!

 我们在设计中使用 TPS386596L33DGKR。在测试时、RESET 不会释放。它始终处于低电平状态。

根据我们的设计、当电压轨导通时、所有三个感应输入端的电压正好为0.4V。

我想知道何时会释放复位、

 当 SENSE 输入电压等于或大于0.4V 时、或

  SENSE 输入电压大于0.4V 时。

请确认以上内容。

此致、

Nanthini R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthini、

    400mV 阈值是针对 Vth 的-这是我们认为负向输入的值。 如果您需要 复位以使无效、这是向上的电源轨。 这将是(Vth-)+滞后。

    该器件的复位输出连接到所有4个电源轨。 SENSE 2-4需要高于400mV +迟滞、SENSE 1需要高于2.90V +迟滞。

    VDD 的状态和感测1上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的澄清。

    感测1处的电压为3.3V。

    现在、在更改分压电阻器值以使感应输入2、3和4高于0.4V 后、工作正常

    此致、

    Nanthini