This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:不带器件 ID 的 UCD3XXX 器件 GUI 固件下载

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056313/ucd3138a-ucd3xxx-device-gui-firmware-download-without-device-id

器件型号:UCD3138A

您好!

我正在为 UCD3138A 准备定制 BL、我看到为了使用 PMBus 和 UCD3XXX 器件 GUI 从 ROM 刷写 BL、我需要保留器件 ID "UCD3100ISO1|0.0.011.0105|141009"@0x00007F58。    是否有方法可以使用不带此器件 ID 的器件 GUI 下载固件、或者是否必须下载固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个特殊的密码可以使用、如果您真的需要、我可以通过个人信息将密码发送给您、但我强烈建议您不要使用它。  我们现在有一位客户、他们要么骑过它、要么使用了不同的下行器、他们有几百个器件 、这些器件可能仅用作坏珠宝。  将器件 ID 保留在其中非常重要。  尽管现在您仅使用单个器件类型。  尤其是在供应链遇到困难的这段时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将保留它、作为将正确 的 FW 与硬件匹配的安全机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW,命令行工具  FusionFirmwareDownload.exe 使用的机制是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定是这样。  它们都使用相同的底层函数。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、命令行工具不执行此检查、我确实从 x0文件中删除了它、并且闪存了器件

    %4C62D800007F585543443331303049534F317C302E3031312E303130357C31343130303900
    %0E827800000054