This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:低温度下的容量变化

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056091/bq28z610-capacity-changes-under-low-temprature

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCRB

大家好、

问题:客户使用 bq28z610设计1串电池、电池学习完成、标志上升至0x0E。 然后将电池存储在-40的电柜中、并在2小时后读取数据。 充电突然变为313mAh、在存储之前为2990mAh、但电池可以放电。 客户想知道原因是什么。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我假设-40的单位为摄氏度。如果是这种情况、则仪表工作正常。 温度(尤其是冷)将显著降低电池容量。 温度大约为-40°C、因此容量降低了这么多、我对此并不感到惊讶。 如果在低温监测时遇到问题、他们可以使用 GPCRB 工具帮助调整低温监测系数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    感谢您的支持!

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056091/bq28z610-capacity-changes-under-low-temprature/3907841 #3907841"]温度(尤其是冷)将显著降低电池容量。 温度大约为-40°C、因此容量降低了这么多、我对此并不感到惊讶。[/引述]

    在低温条件下、电池容量会有所降低、大约为正常温度容量的75%、然后应该大约为2Ah。 低温放电正常、远远超过300mAh。

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056091/bq28z610-capacity-changes-under-low-temprature/3907841 #3907841"]使用 GPCRB 工具帮助调整低温监测系数。[/quot]

    我是否可以知道如何使用 GPCRB 工具来调整低温监测系数? 是否有任何文档可供参考?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    FCC 还考虑了预期负载。 因此、内部电阻可能比您预期的容量减小得多。 如果在使用 GPCRB 工具后仍有问题、则应调整负载模式/负载选择设置。

    GPCRB 工具页面上有一个指南。

    此致、

    Wyatt Keller