This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:直接向 NVM 编程注释

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056405/ucd90160a-programming-comments-to-nvm-directly

器件型号:UCD90160A

尊敬的团队:

我们需要对 UCD90190A 进行现场代码升级。

要 实现此功能、我们需要 UCD 器件在系统上电期间能够正常使用原始代码配置、并在下一个上电周期后重新加载新配置。

这是否可以直接向 NVM 写入注释以实现此功能?  

如果是、您能否与我分享如何操作? 谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    是的、您可以在器件运行时将数据闪存直接导入 NVM。 完成后、您将需要重置器件。  有关更多详细信息、请参阅 UCD 器件的配置编程 文档。

    第4.1节第4页"使用 Fusion GUI 导出"介绍了如何使用 Fusion Digital Power 设计 工具将配置导出到文件中。 您需要导出"Data Flash File"(.hex 文件)或"Data Flash Script" (.csv 文件)。

    第9.1节、第37页、"导出配置数据闪存十六进制文件"详细介绍了如何使用 Fusion Digital Power 设计 工具将器件配置导出到十六进制文件。 然后使用相同的软件工具将配置从 hex 文件导入到另一个器件。

    如果您希望使用第三方工具或微控制器对器件进行编程、第6.4节第22页"使用微控制器下载配置数据"介绍了如何使用微控制器对 UCD 器件进行编程。 第6.4.2.1节描述了"微控制器写入数据闪存、正常模式方案"的细节。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师