This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:引脚验证和输出信息

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056404/bq77216-pins-verification-and-output-information

器件型号:BQ77216

你好!
我对该 IC 中的电芯减小有一些困惑。 我想在该 IC 中使用7节电池。 请确认所附的原理图是否正常。  

其次、我想将 COUT 和 DOUT 用于微控制器的输入(0V 低电平、5V 高电平)、我能否在该输出端获得这些电平、或者我需要在其中使用一些分压器电路。

谢谢