This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:输入/输出 MLCC

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056392/bq25723-input-output-mlcc

器件型号:BQ25723

假设适配器为45W、则表示需要以下容量、我想使用22uF MLCC 而不是10uF。 可以吗?
(因为我想节省 PCB 空间)

输入容量:40uF (4x10uF)→2 * 22uF (44uF)
输出容量:70uF (7x10uF)→4 * 22uF (88uF)

此致、

Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    它是降额后的有效电容、您需要查看它。 如果您使用的电容器可以满足有效电容建议、则可以。

    数据表中的这两个表会有所帮助。





    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”