This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:电源管理论坛

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056046/lm3410-power-management-forum

器件型号:LM3410

尊敬的 TI 专家:

我的客户将使用 LM3410进行设计。

LED 规格:Vf = 3.6V,电流:60mAff

他们希望设计每1个 LED 驱动器(LM3410)的灯串6EA 和并联6线路。

60mA * 6线路= 360mA、3.6V * 6EA = 21.6V

有可能吗?  如果 LM3410无法使用、请建议在 TI store 中购买有库存的商品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在3.6V 输入时、电流接近过大、接近于2.1A 的最小开关电流跳闸。  3.6V 可以变为多低?  电流纹波也必须很小、以防止过早的电流跳闸。  它还可以分为两个 LM3410并工作、每个灯串有三个灯串。  至于其他器件、除了此器件、我们实际上没有任何能够在3.6V 输入下运行的器件。

    不包括效率和电感器电流纹波在3.6V 输入时、开关电流将为1.8A、包括效率和电流纹波、它可能会超过2.1A

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    计划输入电压使用5V。  有可能吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 VLED 不能达到 SW 绝对最大电压、即26.5V - Vdiode (即25.5V 至26V)、它就应该在5V 输入下工作。

    此致、