请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 尊敬的 TI 专家:
我的客户将使用 LM3410进行设计。
LED 规格:Vf = 3.6V,电流:60mAff
他们希望设计每1个 LED 驱动器(LM3410)的灯串6EA 和并联6线路。
60mA * 6线路= 360mA、3.6V * 6EA = 21.6V
有可能吗? 如果 LM3410无法使用、请建议在 TI store 中购买有库存的商品。
谢谢你。