This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:PG 和 PGTH 连接问题

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056499/tps25947-pg-and-pgth-connect-question

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:LM7310

大家好、

我的客户想知道 LM7310如何更改为 TPS259474

他们没有使用这里的电源正常功能。

因此、当前需要让 PG 引脚悬空、并让 PGTH 执行任一操作。

您是否认为这种连接有任何风险或副作用?

如果是这样,您是否有任何想法可以分享为什么以及需要连接的原因。

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    PG 和 PGTH 均可保持断开状态。 没有问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    PG 和 PGTH 均可保持断开状态。 没有问题。

    此致

    Kunal Goel