This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:加电排序模式引脚

Guru**** 2925270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056136/tps65265-power-up-sequencing-mode-pin

器件型号:TPS65265

尊敬的 E2E 团队:

您能解释一下、对于自动和外部上电排序、应该使用什么"模式"级别?  
在数据表(表2)中、自动加电内有一些状态、其中"模式"电平被描述为"连接到高电平或悬空"、而在外部加电时、"模式"电平应该悬空。 如果我想使用自动模式(顺序:BUCK 3 -> BUCK 2 -> BUCK 1)、我应该使用什么"模式"级别?

非常感谢您的参与、祝您一切顺利、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas  

    MODE 引脚应连接至高电平或悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、
    感谢您的快速回复。  
    这就是我在原理图中所做的操作。 MODE 引脚悬空(0.4V)、但降压2仅在我为 EN2提供外部电压时工作。
    您可以查看我的原理图吗? 如何发送?
    非常感谢!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处附加原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 你可以找到我的气。

    UL =8.4V

    R307/R313 未配备。

    我出什么问题了吗?

    Thx、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN3应用于启动/停止电源序列、因此 EN3不能连接到5V、EN3应晚于 EN1/2/MODE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您提供的信息和帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将其更改为以下原理图:

    您的建议是否正确?  

    不幸的是、它不像预期的那样工作。

    您在这里也有任何提示吗?

    非常感谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas

    1、在上电时可以测量 IC24的 EN1、EN2、EN3吗?  

    2.上电时可以测量 IC26的 EN1、EN2、EN3和模式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    请参阅以下测量值。  

    IC24.
    EN1:1.95V
    EN2:1.93V
    EN3:2.08V
    模式:0V

    IC26.
    EN1:2.08V

    EN2:0.03V
    EN3:4.89V
    模式:0.41V (也尝试将其上拉至2.08、源电压与 EN1相同)

    非常感谢、BR

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas  

    很抱歉、我的问题不清楚。  

    您能否测量波形? 我想检查序列。  

    1.您能否在上电时测量 IC24的 EN1、EN2、EN3波形?  

    2.您能否在上电时测量 IC26的 EN1、EN2、EN3和模式波形?