This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:设计一个5V 至50V/5W 的升压转换器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051775/lm5175-design-a-boost-converter-5v-to-50v-5w

器件型号:LM5175

您好、设计支持、

在联接文件中、您将找到 与我们的需求相对应的 à WBDesign。

所有建议值 均已在评估板 LM5175EVM-HD 上实现 、其他相关调整如下:

电压偏置由10V 辅助电源提供。

MOSFET 额定值在60V 时发生变化

  @30µs WBDesign 建议的3x150µF μ F、180mR ESR 而不是33µF μ F 的输出蜂鸣电容器(提供 目标应用所需的10A 脉冲电流所必需)

100µH μ H 电感器的 ESR 低于50MR。

所有其他 WBDesign 建议均得到尊重

静态负载为0.1A 时的问题: 输入电压为5V 时,电压无法达到50V。

有必要 将输入电压升高到 DE 6/7V、以达到50V 输出目标。

问:为什么它不在5V 输入电压下工作? 输入/输出电压比是否 过大?

之后、

 我们尝试将开关频率降低至100KHz、以增加感应滤波(CCS=1nF)、从而使用更大的电容器(Ccomp 从10到22nF、Rcomp 从3到10K、Ccomp2从0.1到1nF)调整补偿。 没有什么帮助。

通过将分流电容降低到22mR 可以获得更好的结果;但输入电流上会出现不稳定的情况。

希望您能帮助我们找到解决方案、

此致、

AM

e2e.ti.com/.../5481.WBDesign2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    可能是由于流入输出电容器的浪涌电流而在启动阶段发生过流。

    在这种情况下、您能否使用示波器测量 SS 引脚上的电压?

    您是否在那里获得斜坡和稳定的最终电压、或者电压是否上升和下降?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    Stefan