This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:EMC 对策

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051167/tlv62569-emc-countermeasure

器件型号:TLV62569

我担心 TLV62569的开关频率会干扰 AM 无线电频带。
您能建议如何解决 EMC 问题吗?
例如、缓冲电路、屏蔽、滤波器等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    在哪个频率范围内、您在 EMC 测试期间遇到问题或失败?

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

    我正在设计第一个原型的原理图。
    因此、我尚未完成 EMC 测试。
    如果您有针对调幅频带的有效对策建议、我想在 PCB 中准备好附属对策电路。(这也是我的最终用户的要求。)
    例如、缓冲电路、屏蔽、滤波器等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、LC 滤波器有助于降低开关频率噪声、并且将输入电容器放置在更靠近 Vin 和 GND 引脚的位置也会有所帮助。

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果有推荐的缓冲电路、您能告诉我吗? 我想准备好 PCB 上的电路初步测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议进行有助于解决 EMC/EMI 问题的布局、例如、您可以将高频输入电容器放置在靠近输入的位置。 如果您需要、我们还可以查看您的布局。

    但是、如果您需要缓冲电路、 TI 的这篇博客文章可以帮助您进行计算。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍有关于此主题的任何问题?

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我现在要关闭此主题。 如果您对此主题有任何其他疑问、请在此处进行评论、以将其打开。

    谢谢、此致、

    法赫恩