This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:负载开关类型

Guru**** 2509645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054339/tps22953-types-of-load-soppurted

器件型号:TPS22953

您好、

也许这是一个口头上的问题,但我只需要加以核实。  TPS22953是否可以处理电感负载?   负载的性质存在任何限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    由于没有电压钳位来防止大负电压尖峰并且没有耗散路径、负载开关无法处理电感负载。 我们的高侧开关可以处理电感负载。 产品文件夹链接如下。

    高侧开关产品系列

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kalin

    谢谢你。

    如果我在负载之前添加一个电容器、它可以解决电压尖峰问题?

    如果我在负载前后使用电容器、比如 π 型滤波器、那么可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    我们 不建议在数据表中指定的额定值之外运行器件。 如果您能够确保添加电容、π 型滤波器和用于功率耗散的反激式路径使器件能够在数据表中的指定条件下运行、则没关系。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    如果在正常负载之前有铁氧体、这是可以的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    我们的负载开关之前尚未使用铁氧体磁珠进行过测试、我也没有看到它们的应用。 我可以看到的唯一问题是、由于这个器件已经是一个低电压器件、所以电压下降。 我建议在 EVM 上使用它进行测试、以查看性能是否可接受。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您 Kalin。