This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220仿真问题

Guru**** 2582575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056103/ucc28220-ucc28220-simulation-problem

器件型号:UCC28220

 我们有一些问题需要澄清 IC ucc28220。

 我们使用 simplis 构建 ucc28220模型来仿真交错升压转换器。 在对补偿进行参数调整后、带宽仿真结果只能高达1kHz 左右、且具有足够的相位和增益裕度。

不管我们如何调整参数、带宽不能超过1kHz、该带宽是否受控制器 IC 的限制?

 根据 ucc28220的数据表。

具体的操作原理是什么?

是否有用于构建 simplis 的仿真示例? 或者是否有占空比可达90%的实际电路应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一个主题中回复了您。