This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:为 TS 引脚充电

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054716/bq24090-charging-ts-pin

器件型号:BQ24090

尊敬的

   

    发现某些产品充电后、前10秒的充电值仅为预设电流值的一半、大约10秒后、充电正常。 当发生异常时、使用示波器捕获 NTC 的电压值、发现电压值异常。

1.对于 TS 引脚角度、锂电池现在使用10K 欧姆的 NTC 和3435的 B 值、测得的 NTC 值为8.2K 欧姆。 在规格要求的电阻值范围内、为什么 NTC 电压异常? NTC 出现此异常电压、充电 IC 是否会错误判断在该温度下充电? TS 引脚的逻辑是什么?

2.至于 CHGpin、根据规范、CHGpin 在未充电或未充满电时为高电平、而在充电时为低电平。 但实际上、当上述 NTC 电压异常时、CHG 引脚输出高电平、这种逻辑是否错误? (充电期间、它应该处于低电平状态)

任何建议?在 advace 中感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    [引用 userid="390068" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054716/bq24090-charging-ts-pin "]当发生异常时、使用示波器捕获 NTC 的电压值、发现电压值异常。

    您能分享波形吗? 另一个显示了/CHG 引脚上的行为。

    谢谢、

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件与波形有关、请检查、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您还可以 在此期间检查输入和输出电压吗? 也适合使用一些电流探头。 这可能与首次插入适配器时的电池检测例程有关。  

    谢谢、

    Nick