This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:问题

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056299/ucc2897a-questions

器件型号:UCC2897A

您好、专家、

客户参考了一个旧设计 PMP7376、想知道是否存在任何具有/不具有 Rg 2ohm 和10kohm 米勒电阻器的问题?   

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    如果您放置  Rg 2欧姆、串联电阻器可以降低 MOSFET 的导通或关断速度。 Besdes、如果客户害怕错误地打开 MOSFET、则10kohm 不能正常工作。