This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041C:可调版本总体精度

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040, REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056212/lm4041c-adjustable-version-overall-accuracy

器件型号:LM4041C
主题中讨论的其他器件:REF4132LM4040REF3033

大家好。 我们使用 LM4041CEM3-ADJ 组件创建~3.3V 基准。 反馈电阻器为10K 和16.9K、1%容差、100ppm。 稳压5V 电源的分流偏置电阻为140Ω Ω。 该基准为 RM44 Hercules 微控制器提供 A/D 基准、电流为~ 3-6mA。

我希望计算的配置总精度为20°C 至30°C 和10°C-60°C 数据表中的参数如所示、会使其变得有点困难。

您可以帮助进行此分析吗? 下面是该电路的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、10K 和16.9K 0.1% 50ppm 电阻器的性能如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    顶级问题:

    与 REF4132或 REF3033等串联基准相比、您是否决定使用 LM4040并联基准?

     20°C 至30°C 和10°C-60°C 之间的总精度通常不能使用最大值进行计算、但典型值是可能的。

    这是因为温度漂移的行业标准是使用箱形法表征的、因此很难保证 最大表征温度 范围的子集。

    请随时使用随附的 Excel 查看温度范围内的最坏情况。 要获得子集的"估计"、您可以降低温度漂移的影响。

    e2e.ti.com/.../Total-Error-Shunt-Calculator-V1.5-_2D00_-LM4041_2D00_N-ADJ-E2E.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!