This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:尝试固件升级后、仅 VOLTEN LED 亮起。

Guru**** 2611865 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055849/ev2400-only-volten-led-on-after-attempting-firmware-upgrade

器件型号:EV2400

在 EV2400中进行软件更新后、只有 VOLTEN 指示灯亮起。

Windows 10中未检测到设备。 仅 EV2400中的 JP7短路(插头 USB 之前)->检测到器件并尝试使用"EV2400_Updater _v0032 -s"

导致所有3个 LED 亮起、并且设备已恢复(显示版本0.28)、正常工作。

但是、第二天、器件上只有一个 LED 再次亮起。

重复昨天的操作、尝试使用"EV2400_Updater v0032 -s" (在 EV2400中短接 JP7)

设备保持在初始位置(仅 VOLTEN LED 亮起)、在 Windows 中未检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ihor、您好!

    更新并关闭 EV2400电源后、是否移除了 JP7上的短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我做到了。 和不止一次。 
    此外... 今天(第三天),设备再次开始工作…
    打开 USB 后...。。 奇怪。 昨天我尝试将其连接到另一台计算机-只有一个 LED VOLTEN 亮起。
    明天会发生什么? 我们是否只在奇数天工作? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件未持续很长时间。 一旦 I2C 通信(bqStudio)出现故障-再次有一个 LED ... 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设法解决了这个问题… 将电容器 C42、C43替换为47pF (而不是12pF)。 版本0.18 EV2400中没有此类错误也很奇怪。 但是、无法回滚、因为0.28版本位于 www.ti.com/.../EV2400页面 上0.18版链接下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您已使其正常工作。 您是否参考过任何文档来更改电容器值?

    v0.18固件可供下载、参考页面上有不同的链接。 如果您下载 v0.18时仍然遇到问题,请告诉我们。 我们可以输入一个 TT 来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅 MSP-EXP430F5529实验板用户指南(修订版 B)


    版本。。 链接 https://www.ti.com/lit/zip/sluc578   第 https://www.ti.com/tool/EV2400页 -不是0.18版、0.28 (zip 存档中)。 链接 https://www.ti.com/lit/zip/sluc702 -相同(在两个 zip 文件中为 sluc578.zip=sluc702.zip、v0.28)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ihor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、我帮了你吗? 请也帮助我... 一个问题:如何使 BQ769x2校准和 OTP 编程指南(修订版 A) (第2.9.1章)中的非工作示例成为有效示例? 换言之、要与 EV2400配合使用、 需要 bqcom 程序模块。 否则,为何要举一个这样的例子呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ihor、您好!

    bqComm 参考适用于将与 bqq 产品通信的任何主机系统。 它不必是 EV2400。 对 EV2400的引用可能是因为它用于测试代码。 我建议您在主题中使用 BQ769x2开始新的主题、看看是否有人可以提供更多信息。