This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:I2C 问题的解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054826/bq27z561-resolution-to-i2c-issue

器件型号:BQ27Z561

这是对我最初发布的有关电量监测 计在 I2C 上变得无响应的帖子的响应: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037566/bq27z561-not-responding-over-i2c-sometimes。 我的帖子被 TI 锁定、因此我将在此处发布我们的解决方案、以尝试帮助可能遇到此问题的未来人士。

在广泛查看数据表和原理图之后 ,我们找不到任何真正的问题,直到大量的谷歌搜索找到: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983346/bq27z561-i2c-communication-issue

在这里、客户报告了一个与我们相似的 I2C 通信闭锁、这取决于 VBAT 的状态。 虽然措辞不正确、但另一位用户表示 CE 线路必须为 VBAT 的75%才能启用器件。 数据表表明、仅需要1.15V 电压、因此从2V IO 扩展器驱动该电压本应很好:

最简单的解决方法是将 CE 与 VBAT 绑定。 以这种方式修改了始终锁定的电路板、不再出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好、我将在实验中测试此行为并相应地更新数据表。 感谢您突出显示此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson。 有更新吗? 您应该会发现 CE 引脚上的电压与 Vbat 之间存在关系。 数据表中关于 CE 上的最小电压为1.15V 的说法是不正确的(至少根据我们的调查结果)。 我们尝试使用来自2伏 I/O 扩展器(PCAL6524HEAZ)的输出引脚启用电量监测计。 电量监测计由4.2V 锂离子电池供电。 在我们将 CE 连接到 Vbat 之前、I2C 上的电量监测计通信不一致。 我希望这能有所帮助、并能帮助可能遇到类似问题的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在实验室中对此进行测试后、我可以确认1.15V 不足以作为 CE 引脚上的最小电压。 但是、CE 必须是 VBAT 的75%这一说法是正确的、因为我能够为器件供电、直到 CE < 1.35V。 但是、断电后、需要接近1.8V 才能"恢复"器件。

    这是数据表中的一个拼写错误、因此我将进入并进行更改、以便信息正确无误。

    再次感谢您的讲解!

    最棒的

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢