This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 Rsum 计算

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055289/ucc28950-ucc28950-rsum-calculation

器件型号:UCC28950

您是否能帮助弄清楚为什么等式(169)中的计算值为~7mV/us?

直接插入400*47/2.76/10^-3/100 =~70mV/us、不确定为什么要替换~7mV/us。

BR Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算得出的 V/s 可转换为 V/us、您需要将其转换为我们。

    1000US=1

    将您的答案乘以1/1000us、您将得到68mV/us、大约为70mV us。  

    正确的是、这是数据表中的一个拼写错误。  我将记下它并向数据表团队报告。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果 Equ. 169为70mV/us、然后是 Equ. 170变为负值(67-70)=-3mV/us。 因此 Equ. 171也成为负电阻2.5/(0.5x-3x0.001)=-1.7k Ω。

    我是否可以知道如何设计该负电阻?

    此外,我是否知道它对 Equ. 170变成了否定的?

    BR Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将表示磁化电感增加了足够的斜率补偿、无需任何电感。  在这种情况下、我仍然会添加100至200mV 的斜率补偿、只是为了确保在轻负载时 PWM 比较器具有一个可控制的信号、因为 CS 信号在轻负载时非常小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    因此、在这种情况下、您仍将在 ME 值中添加100ms 至200ms。

    我可以说,Equ170将是167ms/267ms-70ms=97ms/197ms,对吧?

    Equ171将成为51.546k/25.38k。 我是对的吗?

    如果不是,请指导正确的我。 谢谢!

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MV 非 MS 和 Y。