This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有基于电流限制芯片的关断

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301-Q1, INA381-Q1, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056288/do-we-have-a-shut-down-based-on-current-limit-chip

主题中讨论的其他器件:INA301-Q1INA381-Q1INA381

你(们)好

我的客户想要询问以下产品组合:

AEC-Q100级器件;

2.在出现过流情况时将关闭;

3、基本拓扑是12V 电池、然后连接 反激式电源、我们需要使用能够根据电流限制关闭电路的 IC 来关断电路、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui、  

    基于上述客户需求、我建议查看 INA301-Q1或 INA381-Q1。

    INA301-Q1是一款具有集成比较器的汽车级精密电流传感器、可实现快速过流检测。 如果宽松的规格适用于客户、则 INA381是成本优化版本。