This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:TPS548A28的频率变化

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055921/tps548a28-frequency-variation-of-tps548a28

器件型号:TPS548A28

大家好、

如下所示、频率超出规格、

我不得不注意到、有一个最大频率公式。 它有两个版本、受最短导通时间和最短关断时间的限制。

最短导通时间和关断时间之间有何差异?为什么会有这种差异?

这与 DCAP3有关系吗?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大频率公式是可控导通时间、输入电压和输出电压的限制。   如果使用最大频率设置在16V 时调节至0.6V 输出、 则最短导通时间是可控的约束。  对于关断时间、最小输入电压、输出电压和开关频率是一个约束条件。   器件将进行调节、但开关频率将发生变化。  

    EC 表规格仅对1.2V 输出电压有效。  

    图8.4至8.6  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a28.pdf%page=32 显示了开关频率与输出电压间的关系。   

    检查客户应用的输出电压、并对照图进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我所知,dcap3与 COT 类似,因此导通时间应该是恒定的,对吧?

    顺便说一下、我无法打开您在上面发布的链接、但我认为它与您通过电子邮件发送的内容非常接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCAP3是 COT 版本。    在 DCAP3中、导通时间进行调节、以尝试保持恒定的开关频率。