This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用两个器件来创建两相转换器

Guru**** 2794605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056000/lm5116-using-twodevices-to-create-a-2-phase-converter

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5121LM5122LM5143

我想使用2个 LM5116控制器件来创建一个两相降压转换器。  我有两个180度相位的时钟。  我最初只打算将两个器件的 FB 引脚连接在一起、但我认为这会导致问题。  是否有既定方法将两个器件连接在一起?  我可以将 Comp 输出引脚连接在一起吗?  这是一个非常简单的方框图中的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 LM5121有一个配套产品 LM5122、它允许通过将 FB 引脚连接到 VCC、然后将误差放大器输出连接在一起来禁用误差放大器。  LM5116是否有可能具有相同的特性、只是没有记录?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan  

    请参阅 https://www.ti.com/tool/PMP7282。 此配置在工作台上进行了验证。 原理图也可从  https://www.ti.com/lit/pdf/slur965获取 

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan

    LM5116不提供 LM5122器件提供的支持 多相配置的特殊模式。

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  我需要支持40A 的输出、因此我希望能够使用多相设计。  Iwill 使 FET 加倍以处理电流并处理纹波电流。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan  

    也请在  https://www.ti.com/product/LM5143-Q1上查看 LM5143器件 。  

    -Eric Lee (应用工程)