This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:进一步支持配置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054325/ev2400-further-support-for-configuration

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

各位专家:

你好。

我有来自客户的这个问题、客户要求为采用 EV2400的 I2C 接口电量监测计提供进一步支持。 下面是完整查询:

"我计划使用热插拔锂离子电池。 I²C 重新配置电池化学成分等、似乎需要使用 EV2400等 USB -μ m 接口。 为了更改这些属性、在器件运行时、我计划使用单独的 MCU 通过 μ I²C 重新配置芯片。 但是、我没有找到有关底层协议的任何信息。 此外、获得在 MCU 上运行的 EV2400的仿真以通过 bqStudio 进行调试而不更改硬件将会有所帮助。

是否有方法可以访问 EV2400的源代码或获取有关配置的更多文档? 现在、我打算使用 bq27742、但将来我也会考虑使用其他 BMS 芯片。"

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我们无法共享 EV2400源代码、这是由于责任原因、因为 EV2400不是为生产而设计的。 我们提供了电量监测计通信应用手册(SLUA801)来对闪存流进行编程。 所有初始配置都应使用 bqStudio 完成。

    在 MCU 中实现闪存流解析器并上传后、您可以根据使用的闪存流文件更新监测计 DF 或 IF + DF。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您能评论什么是"if + DF"吗?
    客户还对生产中应使用的器件感到好奇。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    if =指令闪存(固件更新)

    df =数据闪存(设置更新)

    用于生产的器件由客户自行决定、使用电量监测计通信应用手册、您应该能够在许多不同的 MCU 平台上制作解析器和上传器。

    此致、

    Wyatt Keller