This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IMON 精度提高

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055995/tps2660-imon-accuracy-improvement

器件型号:TPS2660

根据 TPS2660的数据表、IMON 电流精度为+/-8.5%、这有点高。 是否有任何方法可以进一步改进它? 我们的负载约为800mA、因此变为+/-68mA。

如果器件本身无法准确测量、我们需要实施外部低侧测量。

谢谢。

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya、

    正确、IMON 电流精度在该范围内。

    为了  获得更佳的测量精度、请考虑使用 INA 器件 www.ti.com/.../overview.html。

    应用用例是什么?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TPS2660驱动的负载是一个振荡器。 该电路的电流约为800mA 的连续运行电流。 我将介绍 INA 系列。