This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:放电电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055040/bq2000-discharge-current

器件型号:BQ2000

您好!

客户 目前对 bq2000sn-B5芯片有疑问、请参阅下面的详细信息。

客户目前正在使用 为 其产品中的13节镍氢电池组充电。  BAT+ 连接器 连接到230k 和18k 的分压器、其中18k Ω 两端的电压会进入 BAT 引脚(经过100k Ω 和100nF RC 滤波后、如数据表中所示。 电流感应电阻设置为0.33欧姆、以150mA 充电。 一切都很好、但最近 他们将 产品储存了6个月、 一些电池容量下降到一半。

由于 BAT+通过230k 和18k 电阻接地、 因此计算 出的电池放电电流为65uA。 同时、注意 到他们的项目中还有另一个分压器(连接到 ADC)、它使用100k 和15k 电阻器、因此放电电流为130uA。

客户 想知道是否有任何好的建议可以在存储期间降低这些电流。 可能会增大电阻器值吗? 有什么不同?  

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    VCC 的最大建议输入电压为6V。这是一个降压充电器、那么您是否正是电池背面充满电了?  实际上、产品页面上列出的最大充电电压为6V

    电阻分压器的总和必须至少为200kOhm 且不超过1MHz。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我刚刚收到客户的回复、请参阅下面的详细信息。

    VCC 引脚按照数据表中的规定设置为5V。 电阻分压器总和为248kOhm,但这条线路可以将一定的电流放电至接地。 我们还有另一条线路、可以按照之前的规定进行放电。 电池已充满电、因此我想知道增大电阻值是否是降低此影响的唯一方法。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如前所述、BAT 引脚电阻分压器的总和 至少为200kOhm、不超过1MHz。 因此、它们可以增大这些值、使总电阻小于1兆欧姆。

    它们使用 ADC 的用途是什么?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    仅收到客户的回复、详情如下。

    "除了增加您可以推荐的阻力之外、还有其他解决方案。 ADC 用于读取微控制器上的电池电压。"

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您能否确认所需的充电电压(您在前面提到的13节电池)?  产品页面上列出的最大充电电压为6V

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。