This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2024:更换 bq2022A

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2024, BQ2022A, BQ2026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056203/bq2024-replacing-bq2022a

器件型号:BQ2024
主题中讨论的其他器件: BQ2022ABQ2026

你(们)好  

我们希望将 bq2022A 替换为 bq2024、因为这两个器件是引脚对引脚的、但我想仔细检查一下在对同一映像进行编程时是否需要考虑任何因素、例如命令、存储器位置等   

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们建议将其替换为 BQ2026。 它也是引脚对引脚的、但有许多错误修复和改进。

    该部件由可能了解更多信息的不同团队处理。 但我建议他们阅读数据表、看看是否有任何差异。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的回复。  

    但是、当我查看 bq2026数据表时、与 bq2022相比、有些命令缺失、例如:搜索串行化 ROM、读取存储器/页面 CRC、程序命令等

    如果我们的系统使用这些命令、那么 bq2026器件将无法响应、没错。  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我发现与 BQ2022A 相比、缺少的命令包括程序配置文件、读取内存页 CRC 和程序控制。

    两个器件(bq2026和 bq2022a)的写入存储器序列似乎都不同。 程序配置文件和程序控制似乎与写入存储器相关、因此可能需要对此进行调整。 BQ2022A 和 BQ2024是较旧的器件、因此很难支持、但我相信您可以在 bq2024中使用、它应该可以正常工作。

    理想情况下、我们建议不要使用 BQ2024、而是选择使用 BQ2026来避免将来可能由 IC 中的错误导致的任何问题。 我不知道你需要采取什么程序来完成这一变化。 如果他们不想使用 bq2026、则最好坚持使用 BQ2022A。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon