This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:固定或可调输出电压?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP2985-N, LP5907, LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055666/tps7a20-fixed-or-adjustable-output-voltage

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: LP2985-NLP5907LP5907-Q1

 TPS7A20是固定输出电压稳压器还是可调输出电压稳压器? 数据表未指定、也未显示任何调节电压的方法(数据表的第18-49页为空白、因此可能我没有得到完整的下载)。 我将  TPS7A20放入 TI 购物车、从未让我有机会选择输出电压、即 TI 似乎为所有电压提供了一个版本。 我需要采用 SOT-23封装的4.0VDC 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    TPS7A20系列 LDO 都是固定输出电压器件。 TPS7A20后面的数字表示电压  

    4.0V 不是很常见的电压、目前我们仅提供采用1mm x 1mm X2SON 封装(TPS7A2040PDQNR)的4.0V 选项。 如果您的负载在 电压方面具有一定的灵活性、但您只能使用引线式封装、则我们最接近的下一个输出电压值为4.2V (TPS7A2042PDBVR)和3.6V (TPS7A2036PDBVR)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 3.8V 是否采用 SOT-23封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LP5907和 LP2985-N 呢? 这些器件是否采用4V SOT-23封装? 我们目前使用的是 LP2985AIM5-4.0、但它们已停产。 当我们的器件插入交流适配器时、Kos 麦克风(但不是 Sennheiser)的嗡嗡声有问题。 我们想要尝试低噪声 V-reg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、  

    LP2985-N 是 SOT23封装中唯一具有4.0V 选项的器件。 以下是器件型号

    LP2985IM5-4.0/NOPB LP2985AIM5X-4.0/NOPB LP2985AIM5-4.0/NOPB LP2985IM5X-4.0/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.8V 不适用于 SOT23 TPS7A20、但 LP5907-Q1和 LP2985-N 在 SOT23中具有3.8V

    LP5907QMFX-3.8Q1 LP2985IM5-3.8/NOPB LP2985AIM5-3.8/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想尝试这些

    TPS7A2042PDBVR

    LP5907QMFX-3.8Q1

    我希望每个都有两个样本。 我无法在 每个器件的"立即订购"选项卡上找到申请样片的位置。 当我尝试在  购物车中放入两个物品时、网站崩溃。  

    我看到 、可从 Mouser 获取 LP5907QMFX-3.8Q1、 而可从 Digi-Key 获取 TPS7A2042PDBVR。 我们定期向他们订购。 我应该从分销商或 TI 订购吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    如果您可以从经销商处轻松订购、我会说这样做。 我们将了解该网站、但在这种供应环境中、我会尽快锁定您所需的任何内容、以确保您获得所需的内容。